This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC16T245:您能帮助证明 DGV#39;s 大纲封装吗?

Guru**** 2752855 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVCH16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/750972/sn74avc16t245-could-you-kindly-help-to-prove-dgv-s-outline-package

器件型号:SN74AVC16T245
主题中讨论的其他器件:SN74AVCH16T245

降级:

请您帮助提供 DGV 的大纲 封装、因为从数据表中看、没有有关封装的描述。

http://www.ti.com.cn/product/cn/SN74AVC16T245?keyMatch=SN74AVC16T245&tisearch=Search-CN-Everything 

BTW、 AVC 和 AVCH 有何不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、祝您好运、

    请参阅 SN74AVCH16T245的数据表。 如果滚动到第26页、您将看到 DGV 封装的封装图。 该图仅包含24个引脚、但为您提供了可能需要的测量值。

    AVC 和 AVCH 之间的区别在于、H 代表该部件包含的总线保持功能。

    如果您想了解有关 TI 逻辑器件命名约定的更多信息、请参阅以下视频: training.ti.com/tlm-bol-partnumber


    谢谢!
    卡兰