This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:VCCB = 5.85V

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/743816/txb0104-vccb-5-85v

器件型号:TXB0104

我正在寻找一种在3.3V 和5.85V 之间转换的解决方案。  除了速度太慢的旧 CD4K 类型器件之外、我还想使用 TXB 或 TXS 类型器件。  驱动逻辑是推挽式、因此我偏向 TXB。 这些转换器通常的规格是 VCCB 高达5.5V,但绝对最大额定值为6.5V。   

在 VCCB = 5.85V 时运行这些转换器是否存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们无法保证该器件符合建议工作区域之外的规格。

    我可以问为什么是5.85V? 这是一个奇怪的特定逻辑轨、不是5V。 是否有一些仅在该奇数电压下工作的 IC、或者您的用例是否非常具体?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mark、
    我将继续、关闭此项/将其标记为已解决、因为我在几周内没有收到您的回复。 如果您需要任何其他信息、请回复此主题、我们将通知我。