This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVC164245:默认输出

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ALVC164245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/750399/sn74alvc164245-default-output

器件型号:SN74ALVC164245

尊敬的 TI 专家:

我们对 SN74ALVC164245的默认输出有疑问。

由于输入处于高阻态、EN 处于启用状态、那么输出状态是什么 、也是高阻态或高电平?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Liren、
    SN74ALVC164245是一款收发器、本质上是一款方向控制缓冲器。 如果启用了输出、则器件会将任何数据从输入传输到输出。

    如果您将输入保持浮动、即您不知道输入端的电压、那么我也不知道输出端的电压。 为了使器件正常运行、要求所有输入引脚被保持在一个有效电平上。

    这可以通过在"High-Z"输入端添加一个下拉电阻器(通常为10kohm)来解决、以确保其在断开时恢复为低电平。 (也可以使用连接到 VCC 的上拉电阻器、以确保其在断开连接时返回高电平)