This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08:3.3V 时的输出驱动

Guru**** 2584515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/750286/sn74lvc1g08-output-drive-at-3-3-v

器件型号:SN74LVC1G08

您好!

我想知道 为什么在 Vcc=3V 标记处输出电流为±16mA和 ±24mA 两个值

请参阅下面的数据表屏幕截图 。

提前感谢~

许志平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TC:
    IOH 由 VOH 电平的测试方式定义。 如果您从电气特性表中注意到、VOH 也会在多个值下进行测试。 使用的电流将取决于所需的输出电压。