This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC138A:咨询3线至8线解码器建议

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/750267/sn74lvc138a-inquire-3-to-8-line-decoder-suggestion

器件型号:SN74LVC138A

您好、先生、

我可以帮您建议 3线至8线解码器解决方案符合以下规格吗?

工作电压范围(Vcc)可支持1.1V~2V。

Tpd 低于30ns 的最大传播延迟。

3.封装尽量小。

谢谢你。

此致、

陈爱德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:
    恐怕 TI 没有任何符合这些规格的3:8解码器。

    参数搜索工具在此处包含我们的所有解码器:

    您能告诉我这将用于什么用途吗?  我以前没有看到对1.1V 解码器的要求。