This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P2P 逻辑 IC

Guru**** 2585985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/748389/p2p-logic-ic

尊敬的所有专家:

             我们是否有像 NC7SZ57P6X 这样的 P2P 逻辑 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dustin:

    这是 TI 直接替代产品:SN74LVC1G57DCKR。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪伦:
    感谢您的回答,所有功能是否与 NC7SZ57P6X 相同?
    我们希望使用 SN74LVC1G57DCKR 替代 NC7SZ57P6X
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dustin:

    是的、它的功能与 NC7SZ57P6X 相同。