This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV595A:MTBF/FIT

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/749557/sn74lv595a-mtbf-fit

器件型号:SN74LV595A

Daer TI、

从 TI 主页 MTBF (平均击穿时间)上的可靠性数据中、我想知道它在数学上是否正确。

时基故障

MTBF[h]

MTBF[年份]

SN74LV595APWR

1.1.

9.3x108

106164.3836

我想知道上面的 TI 主页表中的使用温度的含义是什么。
(据说它是预期的温度、但它可能会因应用而异。)

如果 MTBF 计算中使用的值合适或有其他计算方法、我们希望收到回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢您的发帖! 今天是美国的假日。 我只是想告诉大家,我们将于11月26日星期一与大家再次进行讨论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BJ、
    MTBF/FIT 测试数据用于根据在高于正常工作温度的情况下执行的测试(网站上显示的数据)估算预期寿命。 故障率与工作温度直接相关----用于给定计算的 MTBF 和 FIT 的温度值为55°C。

    本页以及此处列出的相应 JEDEC 标准中提供了更多信息: www.ti.com/.../reliability-testing.html

    如果可以进一步帮助、请告诉我。