This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74GTL1655:输出振铃问题

Guru**** 2586755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/746178/sn74gtl1655-output-ringing-issue

器件型号:SN74GTL1655

大家好、

我的客户在使用 SN74GTL1655时遇到输出振铃问题。 下面是测试数据。

当输入(蓝色)以~2.3V/ms 的压摆率缓慢斜升时、输出(绿色)将生成脉冲、而不是简单的阶跃。

您能否提供任何建议、以避免出现此类问题?

1.该芯片是否有任何输入压摆率要求?

2.是否有任何方法可以避免电流慢速压摆率输入中的振铃?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luke、

    看到该脉冲发生是很有趣的。 如果这是一个与输入缓慢相关的问题、您会看到振荡、并且可能会看到50-80个脉冲。 发生的单脉冲可能与器件运行有关。 您是否还可以提供时钟的示波器快照来查看时钟是否导致该位发生脉冲?

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    这里是原理图。

    CLK 连接到3.3V。 您能否检查是否存在任何问题?

    非常感谢您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luke、

    我查看了您的原理图、没有发现任何问题。 我不能完全确定为什么会发生这种情况、但您能否尝试增加输入上升时间? 如果这清除了脉冲、则我们知道压摆率真的很慢、并导致了问题。 器件的最小输入上升时间未进行规格、因此我没有任何可提供的数据。

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luke、

    是否有更新? 您是否找到了解决方案、或者我是否应该关闭此主题?

    谢谢!
    卡兰