This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T157:将 SN74AUP1T157DCKR 替换为非施密特触发器

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1T157, SN74LVC1G3157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/747852/sn74aup1t157-replace-sn74aup1t157dckr-with-non-schmitt-trigger

器件型号:SN74AUP1T157
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G3157

尊敬的 E2E:

我们正在寻找 将 SN74AUP1T157DCKR 替换为非施密特触发器的部件。

有什么建议吗?

BR、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    您是在寻找器件来传递模拟信号、还是在寻找器件的标准 CMOS 版本? 您能告诉我有关用例的信息吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    一种选择是使用模拟开关 SN74LVC1G3157。 对于您的应用、我认为 SN74AUP1T157是更好的选择。