This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4069UB:数据表上 VIN 的绝对最大值

Guru**** 2912410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/749839/cd4069ub-absolute-max-of-vin-on-datasheet

器件型号:CD4069UB

尊敬的技术支持团队:

数据表上的 VIN 绝对最大值显示下面的0.5V (MAX)和-0.5至 Vdd (MIN)。

我认为这是正确的拼写错误以及"Vdd+0.5V (MAX)"和 -0.5 (MIN)。

如果是排印错误,是否可以修复?

此致、

TTD  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TTD、
    是的、这是一个拼写错误。

    正确答案是"min =-0.5"和"MAX = V_DD + 0.5"

    我将在今天提交更正、但可能需要几周时间才能在网上直播此修复。