This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G14:SN74LVC1G14DBVR

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/749745/sn74lvc1g14-sn74lvc1g14dbvr

器件型号:SN74LVC1G14

我想使用 SN74LVC1G14DBVR,在3.3V 电源下具有5V 输入(Vcc 为3.3V,Vi 为5V)。 这样可以吗? 是否对 SN74LVC1G14DBVR 有害?
谢谢、
此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    下面是一个常见问题解答、其中介绍了如何使用大于 Vcc 的 VI: e2e.ti.com/.../723607

    如常见问题解答中所述、如果您查看数据表的绝对最大额定值表、您将注意到 SN74LVC1G14没有正钳位二极管。 这意味着、无论 Vcc 是多少、都可以向输入施加高达6.5V 的电压、而不会损坏器件。

    谢谢!
    卡兰