This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:电源电压低于额定工作范围时的输出状态

Guru**** 2824005 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/749547/sn74lvc244a-output-state-when-supply-voltage-is-under-specified-operating-range

器件型号:SN74LVC244A

您好!

电源电压低于1.65V 且 OE 上拉时、输出是否处于 HiZ 状态?

是否存在具有相同规格但高电平有效 OE 的器件?

Rgds、
Juha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢您的发帖! 今天是美国的假日。 我只是想告诉大家,我们将于11月26日星期一与大家再次进行讨论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低电源电压是数据表第8.1节所述的情况:

    OE通过一个上拉电阻器连接至 VCC、以确保加电或断电期间的高阻抗状态

    SN74xxx126缓冲器具有高电平有效 OE、但是每个缓冲器有一个 OE。