This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:如果 NC 引脚连接到 GND 或 VCC,这是否正常?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/749481/sn74lvc1g17-if-the-nc-pin-is-connected-to-the-gnd-or-vcc-is-that-ok

器件型号:SN74LVC1G17

您好!

  如果 SN74LVC1G17的 NC 引脚连接到 GND 或 VCC,这是否正常? 哪种设计更好?

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SN74LVC1G17的"NC"引脚未在内部连接-您可以将该引脚连接到任何所需的引脚。