This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:TXB0104

Guru**** 2586895 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/748855/txb0104-txb0104

器件型号:TXB0104

您好!

我使用 TXB0104将 简单逻辑信号从3.3V 器件转换为5V 器件。 我是否需要为 OE 引脚使用小时间常数(RC、如图所示)? 请建议。

注意: 我没有为 OE 使用任何控制信号。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我在这里提供了使用 TXB 进行电压转换的指南。 它提到"如果应用程序没有
    需要输出使能控制、OE 引脚应连接到 VCCA 电源。' 您可以通过电阻器将 OE 接至高电平、否则它不会影响其运行。 它只会影响启用时间。 启用时间(10)表示用户的时间量
    OE 变为高电平后、必须允许一次性电路正常工作。 数据表中列出了 TXB 的启用时间。

    www.ti.com/.../scea043.pdf

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的输入 Karan