This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS191:器件选择帮助

Guru**** 2672385 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV8154

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/748540/sn74ls191-device-selection-help

器件型号:SN74LS191
主题中讨论的其他器件:SN74LV8154

您好!

我正在寻找一个在时钟的上升沿和下降沿计数的加/减计数器(双边沿计数器)。 输入应为一个时钟和一个方向输入(非双时钟)。 理想情况下、计数从0-9开始、但这是灵活的。  是否有这样的器件?   

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mitch、
    有双计数器、如 SN74LV8154、但我不知道在两个时钟边沿上有任何计数。 我可以想到的唯一解决方案是添加单稳多谐振荡器(脉冲发生器)、以便在上升沿和下降沿触发。

    您正在查看什么类型的电压和数据速率/脉冲宽度?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当我说"双边沿计数器"时、我只是指在时钟的上升沿和下降沿触发、我不需要双通道计数器。 时钟的两个边沿上是否有任何单通道计数器触发?

    我在设计阶段还比较早、因此电压很灵活、但我假设3.3V 或5V、脉冲宽度不会很快、但能够快速运行将是一个额外的好处。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mitch、

    我想你误解了我--我不是说没有任何双通道计数器在两个边沿上都不计数--我是说我不知道有任何计数器是这样工作的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、无论如何感谢。