This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC125A:/OE 引脚与 VCC 问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC125A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/748204/sn74lvc125a-oe-pin-with-vcc-question

器件型号:SN74LVC125A

尊敬的先生:

请帮助检查以下连接、VSYS 是系统电源(Vbattery 3V 至4.2V)、当 LTE1V8 (1.8V)关闭时、SN74LVC125A 是否会通过 SN74LVC125A 内部 ESD 二极管(/OE 引脚)加电?  

此致、

Sam Shyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    不可以、SN74LVC125A 没有正 ESD 钳位二极管。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的迪伦:

    感谢您的回复。

    此致、

    Sam Shyu