This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G04:SN74AUP1G04信号整形

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1GU04, SN74AUP1G04, SN74AUP1G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/743481/sn74aup1g04-sn74aup1g04-signal-shaping

器件型号:SN74AUP1G04
主题中讨论的其他部件:SN74LVC1GU04SN74AUP1G14

您好!

我们使用此逆变器来实现信号整形、两个电源轨都是3V、您能不能帮助回顾一下此电路、如果有任何建议、请告诉我。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、
    您的问题与 SN74AUP1G04有关、但您的原理图与 SN74LVC1GU04有关。 您计划使用哪种器件?

    您能否提供有关从 VCXO 发出的信号的详细信息?
    我看到它被标记为19.2MHz。
    我们知道直流偏置吗?
    波形的形状?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    它应该是 SN74AUP1G04、我还附上了原理图:

    和 VCXO 输出信号:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议在 VCTCXO 输出端和电阻器 R286之间添加一个串联电容器(0.1uF)。 这将实现 SN74AUP1G04的自偏置、并为获得良好输出提供最佳机会。 否则输入将过低、器件无法识别。 其一个缺点是、当振荡器关闭时、器件将输出~1/2Vcc。 在此之后、我会添加一个施密特触发缓冲器或反相器、以使信号平方并防止无效信号继续通过系统(SN74AUP1G14或17)

    对于此类放大、我通常建议使用 SN74LVC1GU04等非缓冲反向器、或者更好的运算放大器或比较器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Emrys:

    请帮助查看以下电路、查看是否有任何意见。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    我在实验室中测试了此设置、并获得了以下结果:

    (具有620k 反馈和1k 输入电阻器的 SN74LVC1GU04)。

    您可以在此处看到输入(绿色)被放大、但仅被放大约3倍。

    我将1k 输入电阻短路、得到以下结果:

    在这里、您可以看到输出几乎达到两个电源轨、这是此波形整形电路的理想选择。

    我建议移除1k 欧姆输入电阻、然后您的电路应该可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的建议。