This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4T125:SN74LV4T125

Guru**** 2584745 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6881, SN74LV4T125, SN74LVC1G14, SN74LVC2G14, SN74LVC3G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/747583/sn74lv4t125-sn74lv4t125

器件型号:SN74LV4T125
主题中讨论的其他器件:LMH6881SN74LVC1G14SN74LVC2G14SN74LVC3G14

大家好、

需要将0V 逻辑0基准电压电平转换为-1.25V 逻辑0基准电压、以便在最大50MHz SCLK 频率下工作的 LMH6881器件 SPI。 您能否为相同的器件型号建议合适的器件型号、哪种型号可以? SN74LV4T125是合适的逻辑电平转换器吗?

此致、

Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohit、
    我知道您希望器件能够将0V 时的逻辑低电平更改为-1.25V 时的逻辑低电平。

    这两个系统中的逻辑高电压是多少?

    有哪些耗材?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Emery,

    高逻辑状态应从3.3V 电平转换为2.0V。 同样、低逻辑状态应从0V 电平转换为-1.25V。

    基本而言、3.3V/0V SPI 逻辑电平已降至2.0V/-1.25V。 根据电平位移操作、电源目前可供讨论。

    此致、

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用逻辑电平转换器并不容易做到这一点、因为它们仅用于调节正电压、但比较器会缩短此过程。  只需将基准设置为介于输入电压之间的某个位置、然后连接到所需的输出轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys:

    您能否提供比较器解决方案的方框图或原理图?

    此外、我还在研究您已回答的附加 e2e 线程、该线程可能会起作用。
    e2e.ti.com/.../605766

    但是、对于 CS、SCLK 和 SDI、我至少需要三条数据线、如果可能、对于 SDIO、我还需要三条数据线。 您是否在三条或四条数据线路中具有合适的双向施密特触发器、例如 SN74LVC1G14? 此外、推荐使用 P-MOSFET 会非常有用、因为它可以提供三倍频。

    此致、
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    施密特触发缓冲器不是双向的。

    是的、有多通道版本。  请尝试使用 SN74LVC2G14 (2x)、SN74LVC3G14 (3x)或 SN74LVC14 (6x)**请注意,最后一个版本的工作电压范围与其他版本不同。

    恐怕我不支持 pFET。 您必须到 TI 外部参加这个培训。

    我不支持比较器、但它们(一般而言)非常易于理解。  如果 V+> V-、则输出为正电源轨。  如果 V+< V-、则输出为负电源轨。

      

    VREF 只需介于0和2V 之间、并且所有比较器都可以共享同一个基准。