This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4040A:如何解读"在所有端口&quot 上支持混合模式电压运行;

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/747879/sn74lv4040a-how-to-interpret-support-mixed-mode-voltage-operation-on-all-ports

器件型号:SN74LV4040A

您好!

我试图解释数据表中声称"支持所有端口上的混合模式电压运行"的功能声明。

这是否意味着即使其电源为3.3V、端口也可以承受5V 信号应力?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我倾向于在其 CLK 端口上使用此部件、同时在其 CLR 和 Qx 端口上使用3.3V 信号。
    如果可能、您会推荐哪种 VCC 电平、5V 或3.3V?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fan、
    如果您希望器件输出3.3V 电压、则电源必须为3.3V。 此器件的输入可以是5V、电源为3.3V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Emrys。
    以下陈述仍然使我感到困惑
    "当 VCC = 3.3V、TA = 25°C 时、典型 VolP (输出接地反弹)小于0.8V"

    " VCC = 3.3V、TA = 25°C"下的 VOHV (输出 VOH 下冲)典型值大于2.3V
    这是否意味着在最坏的情况下、VOL 可能会降至0.7V、VOH 可能会降至2.4V?
    它似乎不是一个特征、而是一个缺陷。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fan、

    也许这种说法令人困惑、因为您不熟悉"地面反弹"这一术语。

    此处提供了有关多输出开关主题的出色应用报告:

    TI 逻辑器件的同步开关性能