This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:需要询问的电压电平转换器

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E, SN74HCT244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/748179/txs0104e-voltage-level-translator-to-ask

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件: SN74HCT244

您好!

我使用 Renesas 的 RX71M 微控制器  

  RX71M 的输出为3.3V  

我希望 电压电平转换器 将3.3V 转换 为5V

以前 、我使用 Renesas 的 RX62T 微控制器  

  RX62T 的输出为5V  

因此、我们只需使用 74HC244即可增强 RX62T 的输出电流能力  

现在

我们系统的开关频率 为100kHz

因此、我们选择 RX71M 微控制器  来减少 A/D 转换时间

然后,我们应该有一个电压电平转换器(或 3.3V 八路缓冲器正常,因为逻辑高输入阈值仅为2V) 来转换电压和增强输出电流

就像这张照片一样  

 驱动器 IC 为 si8271

下面是 si8271驱动器 IC 的信息

 我们最近尝试使用 TXS0104E IC

但我们有两个问题

问题1.

如果我们没有连接到驱动程序,就像下面的照片一样  

绿色表示函数发生器       蓝色是  TXS0104E IC 的输出

 

如果 我们像  下面的照片那样连接到驱动器  

绿色表示函数发生器       蓝色是  TXS0104E IC 的输出    红色是 驱动器 IC 的 VO+和 VO-

如果我们连接到驱动器、它可以看到蓝色的电压降低到3V  

但   我们设置的 TXS0104E 的 A 侧 为5V

可以问这个问题是什么?

 

问题2.

我们看到 VOL 的最大值为0.4V

测试完成后,我们发现 Vol 的值几乎为0.6~0.7V

我们还使用上拉电阻器进行测试、但情况相同  

绿色表示函数发生器       蓝色是  TXS0104E IC 的输出   

什么是问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您的图片都没有出现、因此我不知道您遇到了什么问题。

    我确实注意到、您说过您使用74HC244来缓冲微控制器的5V 输出。 如果您只需要将3.3V 至5V 的信号转换、则可以将74HC244换用为 SN74HCT244、这样就可以完成此工作(T 表示"TTL 兼容"、表示2V 输入阈值)。