This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP2G79:有关 SN74AUP2G79默认状态的问题

Guru**** 2583725 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP2G79, SN74AUP1G74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/748186/sn74aup2g79-question-about-sn74aup2g79-default-status

器件型号:SN74AUP2G79
主题中讨论的其他器件: SN74AUP1G74

尊敬的专家:

我们在第一次上电 D 类触发器时面临输出状态问题。

当我们首次加电 SN74AUP2G79时、默认为高电平。 根据数据表、我们无法保证 SN74AUP2G79的默认状态。

默认情况下我希望具有"低电平"状态、我应该使用哪种类型的触发器进行设计?

谢谢!

本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    您可以使用 SN74AUP1G74、该器件具有可用于设置默认状态的预设和清零引脚。