This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:UART 电平位移器可同时容纳以下两种情况:"VCCA≤VCCB""VCCA≥VCCB"

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, SN74LVC2T45, SN74AVC4T245, TXB0302, PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/747538/txs0102-uart-level-shifter-than-can-accommodate-both-vcca-vccb-and-vcca-vccb

器件型号:TXS0102
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2T45SN74AVC4T245TXB0302PGA460

我们需要一个 UART 电平转换器、该电平转换器能够同时适应"VCCA≤VCCD"和"VCCA≥VCCD"。

有人知道有任何符合上述条件的电平转换器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Blidu、

    TXS0102对 Vcca 电源的限制不得超过 Vccb。 (Vcca<=Vccb.)
    请告诉我要转换的电压电平。 有一些 DIR 控制型转换器 SN74AVC4T245 (最高3.6V)或 SN74LVC2T45 (最高5.5V)支持 UART 且对电源电压没有限制。
    请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vcca=3.0V 或3.6V、Vccb=3.3V。
    如何将电平转换器"TXB0302"用于 UART 电平转换器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Blidu、
    这种应用似乎不需要转换器--许多3.3V 电源可能在3到3.6V 之间变化,而且通常器件的输入为 VIH 安全支持+/- 0.5V。 您能否描述您的系统或发布原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    系统如下所示:

    微处理器->使用电池供电(3.0V 或3.6V)。 电压会根据电池容量(↓3.0V)而波动。 (UART 电平-电池电平)
    2.超声波信号处理器->(电池(3.0V 或3.6V)-升压(7.5V)- PGA460)。 (UART 电平-3.3V (IOREG 引脚))

    因此、根据使用的电池、微控制器的 UART 电平将高于 PGA、而其他电平将低于 PGA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Blindu、

    我认为电压波动在标称电平的10%范围内、因此应用中可能不需要电平转换器。
    尽管您选择的 TXB0302具有完全可配置的电压轨、但没有任何限制。