This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G373:如果 LE 为'LOW 和#39;加电后 Q 的逻辑状态;

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/748098/sn74lvc1g373-logic-state-of-q-after-power-up-if-le-is-low

器件型号:SN74LVC1G373

您好!

如果输入 LE 为"低电平"(锁存状态)、上电后输出(Q)的状态将是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您的问题的答案可在此处找到:

    如果您有其他问题、请告诉我。