This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08:器件标识

Guru**** 2584645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/748027/sn74lvc1g08-part-marking

器件型号:SN74LVC1G08

客户从 TI 购买了 SN74LVC1G08DBVR。  该器件的部件标记为 C08J。  这未列为此器件的有效器件标识。  您能否确认哪个器件使用此标记?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doug、您好!

    您能否提供正面标记的图片? 您确定看到的是 C08J 吗? 它不是褪色的 C08S 或 C08T?
    您可以使用以下站点查找 TI 顶部标记、但是对于您提供的标记、这毫无意义、因为 SN54是我们的高可靠性器件。
    www.ti.com/.../partlookup.tsp

    谢谢!
    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参见下图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doug、您好!

    以下线程标记为 Resolved (已解析)。 根据以下 PCN、您收到的顶部标记是正确的。

    e2e.ti.com/.../PCN20170613005.pdf

    谢谢!

    卡兰