This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH245A:VOH 最大值

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVTH245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/747785/sn74lvth245a-voh-max

器件型号:SN74LVTH245A

您好!

SN74LVTH245A

您能 告诉我 VOH 最大值的值吗  (数据表第4页)

我想确认 VOH 最大值不超过 Vcc。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    电流为0A 时、SN74LVTH245A 的输出为 Vcc。

    但是、这并不排除输出超过 Vcc 的可能性。 通常会看到过冲、通常称为"振铃"、它将超过 Vcc。 过冲量将与负载条件相关、不是 SN74LVTH245A 输出的直接结果。