This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108B、LSF0108、TXB0108和 SN74GTL2003之间有何差异?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, TXB0108, SN74GTL2003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/747666/txs0108e-what-is-the-difference-between-txs0108b-lsf0108-txb0108-and-sn74gtl2003

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件:LSF0108TXB0108SN74GTL2003

大家好、

我的客户正在寻找8位无方向电压电平转换器、所需的速度为50m。 我在 TI.com 上搜索、它附带 TXS0108、LSF0108、TXB0108和 SN74GTL2003。 您能帮我了解两者之间的区别吗? 您建议使用哪一个?  

此致、

杨波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压是多少? 信号是推挽还是开漏?

    请参阅《电压电平转换指南》(SCYB018)。