This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV165A:器件 SN74LV165A 是否可在-2ns 内以-1.52v 的输入电压持续运行

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV165A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/747149/sn74lv165a-whether-the-device-sn74lv165a-can-stand-input--1-52v-for-2ns

器件型号:SN74LV165A

大家好、

该器件是否可以在-1.52v 下保持2ns 的输入电压? 它有风险吗? 如何确定 SN74LV165A 的电压和时间? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    这种情况确实会带来风险。 数据表的绝对最大值表提供了有关这一点的更多信息、请参阅以下内容:

    如果您的输入电压低于最小输入电压、则需要监控电流以保持在输入钳位电流以下。 使用限流电阻器可以解决此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!Dylan、

    如果我们可以将电流限制在20mA 以下、它是否仍然存在风险?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    如果可以、我会将其限制为10mA、这样您就不会对器件施加太大的应力。 在接近绝对最大规格的情况下操作器件始终存在风险。 请参阅我之前发送的图像中的注释1。