This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108E I2C/UART/GPIO 应用

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, SN74AVC4T774, SN74LVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/746056/txs0108e-txs0108e-i2c-uart-gpio-application

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件: SN74AVC4T774、 SN74LVC1T45

大家好、

我计划使用 EVM 板中的 TXS0108E 在 MCU 控制器和器件 IC 之间传输电压电平。  

在这里、我有3个问题、

1.我不会控制 OE 引脚、应该将其连接到 VCCA 还是 GND? 我对数据表中的相关描述感到困惑。 根据我的理解、I/O 引脚应处于三态输出模式。

该 IC 可用于 UART 通信用例?

3.该 IC 是否支持恒定电平传输? 例如、恒定3.3V (高电平)输入传输到恒定5V (高电平)输出。

谢谢、此致、

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Felix、
    OE 表示"输出使能"、应保持高电平以使能输出。 如果您希望禁用器件、则会将此引脚保持在低电平。 我同意其中的案文有点令人困惑。 我将在下一个 d/s 修订版本中进行更新。

    2.是的。 它将取决于数据速率、但通常情况下、该器件可用于 UART。 实际上、我建议在大多数情况下使用不同的器件、因为 UART 并不需要自动双向转换。 例如 SN74AVC4T774

    3.是的。 请注意,在这种情况下,输出将具有非常有限的驱动强度--也就是说,您无法从 TXS 驱动类似于 LED 的东西,但您可以发送5V 的信号。 如果您需要驱动强度更高的升压转换、请查看 LVCxT 系列转换器(例如:SN74LVC1T45)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的回答。

    1.如数据表中所述、在保持高电平的同时通过下拉电阻器将 OE 接地是否更好? 10万个可以工作吗?

    2.最高的数据速率为1Mbps。 感谢您的推荐。 但我需要将3V 逻辑转换为5V 逻辑。

    3. 我觉得我不需要它有很强的输出驱动器强度。

    以下是我的应用、您能帮助检查一下是否存在任何潜在问题吗? 或有任何建议?

    谢谢、此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只有当您需要 OE 引脚在启动时处于低电平、然后通过 MCU 或其他信号过驱时、才需要使用下拉电阻器保持 OE 引脚。 上一个原理图中的下拉仅使用电源(除非3.3V 在某个点悬空?)

    对于 TXS0108E、1Mbps 3V 至5V 不会成为问题

    TXS 包含10千欧的上拉电阻器。 无需外部47k Ω 上拉电阻器。 如果您需要更强的上拉电阻、则可以使用4.7k Ω、但也可以将其移除。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    1.是的、在某些情况下、用户可以跳过 TXS0108E 直接与异常通信。 然后、我认为用户可以将3.3V 悬空、使所有引脚都处于高阻态。

    2.如果跳过 TXS0108E、我想保持 TX/RX (来自器件)通过外部47k 电阻上拉。 在 TXS0108E 工作时、这些47k 上拉电阻器是否会影响该功能?

    谢谢、此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是另一种解决方法-- 10kohm 内部电阻器将把上拉值减少到大约10k (47k || 10k = 8.25k)。 这些电阻器不会通过"Oe"引脚断开连接。