This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC8T245:支持最大数据速率

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC16T245, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/747003/sn74avc8t245-max-data-rate-support

器件型号:SN74AVC8T245
主题中讨论的其他器件:SN74AVC16T245SN74AXC8T245

大家好、

我的客户希望在高速总线上使用 SN74AVC16T245。

但他们想知道它是否支持200MHz 信号。 我发现数据表中没有此类参数。

您能告诉我如何估算这个数字吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另外还添加一个问题:哪种电平转换器件可以支持最快的数据速率?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luke、
    我已要求我们的翻译专家作出回应。 他将在24小时内与你回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luke、

    转换的电压电平是多少?
    数据表未提供数据速率支持规格、但 AVC16T245器件可支持的典型最大数据速率为380Mbps、即1.8V->3.3V 转换的190Mhz。
    200MHz 可能是一项挑战、但客户可以在其应用中尝试查看接收器是否可以接受信号完整性以确保其正常运行。
    数据速率的测量是在15pF 负载下完成的、因此数据速率性能将随负载的微小变化而变化。
    SN74AXC8T245还旨在支持最大380Mbps 数据速率。
    您知道这里需要200MHz 速度的接口是什么吗?