This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G07:引脚应用场景

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/747206/sn74lvc2g07-pin-application-scenario

器件型号:SN74LVC2G07

团队、

我的客户有以下问题:

如果器件的输出连接到处于导通状态的3.3V (直接短路)、该器件会发生什么情况。  从规格来看,似乎可以说是可以的,但它也说最大输出电流为50mA。  我想知道该部件的导通电阻是多少、以确保在3.3V 直接短路的情况下消耗的电流保护该部件。  简而言之、如果在逻辑输入为低电平时意外地将输出短接至3.3V、该器件是否正常。

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、
    此器件中没有电流限制器-这些额定值旨在通知设计人员器件的限制。

    将输出端直接连接到3.3V 可能会导致250mA 至500mA 的电流灌入输出端、随后不久器件将不再工作。