This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:两侧是否存在 SPI 长度限制?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3257, SN74AVC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/747159/sn74avc4t774-any-spi-length-limitation-on-both-side

器件型号:SN74AVC4T774
主题中讨论的其他器件:SN74CBTLV3257

大家好、

我们的 SPI 数据速率为100Mbps、结构如下。 电平位移(SN74AVC4T774)和开关 IC (SN74CBTLV3257)

SPI 布线限制为0至4000mil。 SN74AVC4T774两侧是否存在 SPI 长度限制? 或者、我们所要做的就是遵循 SPI 路由约束?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于逻辑信号线路,更短的线路更好,特别是在高数据速率下。

    主要关注的领域有两个:
    (1)寄生电容
    我们建议将负载保持在70pF (最大值)以下、并希望使其更接近15pF 以实现最佳运行。

    (2)传输线路效应
    一旦您的信号线超过几厘米、反射可能会导致非单调行为。 这很难解决。 最好的解决方案通常是设计系统具有短信号线。