This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:LSF0108:可通过推挽器件驱动 EN 引脚

Guru**** 2582595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/747158/lsf0108-lsf0108-possible-to-drive-the-en-pin-with-a-push-pull-device

器件型号:LSF0108

我刚刚在 https://training.ti.com/TLM-LSF-Enable?cu=1134826上观看了您的教程视频

我知道、不能像下面的电路那样使用推挽输出来驱动 EN 引脚:



遗憾的是、我的器件仅具有推挽输出。 我已经阅读了 LSF0188的数据表、我认为以下电路可以驱动 EN 引脚、但我不确定。

1.您能帮我确认以下电路是否正常工作吗?

2.如果不是,你可以用另一种方式推荐我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thanh、
    是的、可以使用该电路。 在这里、您将强制内部 nFET 上的栅极电压为0V、这将有效地关闭所有通道。 只要您的器件具有相对较低的输出阻抗、此电路就没有问题。

    **更正**

    抱歉、对于双柱、我刚才意识到这里的主要问题是通过200k Ω 电阻器对0.1uF 进行放电。  它会很慢--可能需要大约0.1s 才能完全放电。  我猜您真的不想等待该器件被禁用的时间。