This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN7404:电路原理图有无法识别的符号

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/746806/sn7404-schematic-has-unrecognised-symbols

器件型号:SN7404

数据表的第4页上提供了芯片中每个栅极的原理图。  LS04和 S04原理图包含一个看起来像 BJT 晶体管的符号、但"基极"组件附带了看起来像 Zenner 符号的符号。

请告知这意味着什么或如何引用它。

Rgds (右侧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您所指的符号称为肖特基晶体管。 其等效电路如下所示:

    此设计 可防止晶体管饱和、从而实现更快的开关速度。

    二极管上的电压降为0.3V 加上晶体管上的电压降为0.2V、可提供0.5V 的基极-发射极电压、因为该.5V 小于晶体管达到饱和所需的0.8V、因此肖特基晶体管绝不会进入饱和状态。 BJT 需要很长时间才能从饱和区切换、因此如果它们 不能 处于饱和区、它们的切换速度会快得多。

    谢谢!

    卡兰