This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:EN 引脚的用法

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/744843/lsf0108-en-pin-usage

器件型号:LSF0108

您好的团队,

我的 AA 大客户现在正处于 LSF0108的逐步布局阶段。

设计团队希望通过使用拉电阻器将 EN 引脚设置为 GND 来动态控制 EN 引脚

降压电阻器、而当它们需要使用它时、它们将启用它。

始终显示应用手册、D/S 和 EVM

电压轨(电源轨 B)的200K pu。

1.他们能否动态使用此 EN 引脚?

2.如果他们在从另一个源驱动该引脚、他们是否需要 PU

是否需要? (所需的任何特殊电压限制或压摆率或其他)

3.如果上述用例正常,典型的 PD 电阻器应该是什么?

请紧急通知。

Arik.P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请观看以下 LSF 培训系列、如果您仍有任何疑问、请告知我:
    training.ti.com/TLM-LSF-Enable

    1.是的、可以使用不带上拉的开漏驱动器来驱动 LSF 使能引脚。 请观看视频以确保正确使用。

    2、是的、需要在 VCCB 上拉200k、因为它将限制从 VCCB 流向 VCCA 的电流。 如果您观看培训偏置电路视频、则会说明 LSF 的电路和对上拉的需求。

    3.我不清楚使用下拉电阻器时的动态用例。 如果您能提供原理图、我将会提供帮助。

    谢谢!
    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Karan,

    感谢您使用完整数据。 以下仍是 csutoemr 问我:

    EN 引脚是否可以通过全驱动而不是开漏进行控制?
    (如果我们将 EN 实现为开漏、则希望在上电时禁用 LSF01、它将在上电时启用)

    请告知,

    Arik.P.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、EN 引脚不能被驱动为高电平。 这将破坏 LSF 的偏置、器件将不再转换。

    Karan 提到的视频对此进行了详细解释。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 VREB 和 EN 引脚上也有同样的问题。

    VREB 和 EN 引脚是否可以通过 MCU 的输出引脚进行控制?

    下图是我的远程通信、MCU 侧(B 侧)为3.3V、A 侧为1.8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 VREB 和 EN 引脚上也有同样的问题。

    VREB 和 EN 引脚是否可以通过 MCU 的输出引脚进行控制?

    下图是我的远程通信、MCU 侧(B 侧)为3.3V、A 侧为1.8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Thanh、

    请观看有关 LSF 系列的以下培训系列、了解为何无法使用推挽式器件驱动 EN 引脚。
    training.ti.com/TLM-LSF-Enable

    如有更多问题、请开始新的 E2E 帖子。

    谢谢!
    卡兰