This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:发送数据时产生噪声

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, SN74AVC4T245, 2N7001T, SN74AVC2T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/744376/txb0104-noise-is-being-generated-when-data-is-sent

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件: SN74AVC4T2452N7001TSN74AVC2T245

您好!

我使用 TXB0104进行从1.8V 到3.2V 的 UART 转换。  最初会进行恒定高电平信号的电平转换。 但是、当发送数据位时、它开始生成一系列正弦波作为噪声、并在大约30秒或1分钟后稳定下来  请在这方面帮助我。 我随附了它的原理图以供参考。

注意:UART 线路上没有上拉电阻。 我们需要放置它们吗? TXB IC 的一端是 GSM 控制器、另一端则是对外部连接器开路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aditya、

    TXB 用于推挽应用、不需要外部上拉。
    以下是有关不同自动双向转换器系列的一些简要信息: e2e.ti.com/.../719537

    TXB 没有太多的驱动强度、因此可能很难发送这些位。 连接到哪种负载? 您还能提供示波器截图供我查看吗?

    UART 通常是单向的、不是双向的、因此您使用 TXB 器件的原因是什么? 我是否可以建议使用2N7001T、SN74ACX8T245、SN74AVC4T245?

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    我们发现它没有获得足够的输入阻抗、因此我们向 TX 和 RX 添加了470欧姆的串联电阻器、它开始正常工作。 TXS 系列是否可以在没有输入串联电阻的情况下工作、是否有任何建议?

    谢谢、  

    Aditya Teja Damera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya、

    请发送范围(如果可用)。 在输入或输出线路上添加串联电阻器? 串联电阻可提供阻抗匹配、并在连接到高阻态负载时抑制振铃/过冲/下冲。 输出端的负载是多少? TXB 器件对电容负载敏感,可处理高达70pF 的电容负载,如数据表和此处的应用手册所述:

    TXS 在内部没有串联电阻器、对于 UART、我们不建议对 UART 推挽信号使用 TXS。 如果驱动强度是一个问题、那么正如 Karan 所建议的、DIR 控制转换系列可被使用、例如 SN74AVC2T245器件(2个通道的2个 DIR 引脚启用 RX 和 TX 传输)或者 SN74AVC4T245 (4线 UART)。

    有关标准接口的常见推荐转换器件、请参阅常见问题解答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!  

    电阻器被放置在3.3V 侧的 UART 线路的 Tx 和 Rx 上

    PFA 范围。

    电压为1.8V

    电压

    请注意、当 Rx 为高电平时、我能够看到电平发生变化、但当我发送数据时、也就是观察到这种噪声时。

    谢谢、

    Aditya Teja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aditya、

    感谢您提供的范围。
    在我看来、线路上似乎存在影响信号完整性的反射。 反射波与入射波重叠、每三个周期会导致信号失真。 请参阅 TXB0104数据表上的数据表第11.1节、布线长度必须保持较短。
    第8.3.5节还提到电容负载必须保持在70pF 以下。
    您是否会考虑使用 sn74AVC4T245? 还有一个 EVM 可尝试对此器件 AVCLVCDIRCNTRLEVM 进行实验。

    除了这个问题、我还注意到 OE 引脚由一个分压器控制。 OE 电平是多少? 我建议不要在 OE 上使用分压器、假设 OE2信号为1.8V?