This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:简单电路不工作

Guru**** 2584795 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/744296/txb0304-simple-circuit-not-functioning

器件型号:TXB0304

大家好、

感谢您花时间考虑我的问题。 我已将 TXB0304设置为 Raspberry PI 零点 W 和 ICM20948之间的电平转换器、这是 TDK 先前称为 Invensense 的惯性传感器。 TXB0304电路非常简单、因为它在电路中只有两个电容器、用于绕过 VCCA 和 VCCB。 信号线从一个电压转换为另一个电压、而主器件的 I2C 线 Pi 出现在 B "输入"上、它们不出现在 A 的"输出"上。B 端口上的信号通过示波器看起来如预期的那样、 但 A 的作用域端口没有任何指示端口 B 正在切换。 TXB0304RUTR 的 OE 信号具有上拉或下拉电阻器、两者都使用了4k7欧姆电阻器、但两者都不会创建启用的转换器?

谢谢!

CY 滚动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cy、

    TXB0304是一款缓冲器件、此器件在 IO 端口上具有内部1K 串联电阻器。 除了用于 I2C 接口的外部上拉电阻外、这还将创建一个分压器、该分压器可能会导致转换失败。

    有关上拉/下拉电阻器的影响、请参阅应用手册。

    是否有可用的原理图和范围? Rasperry PI/ICM 传感器内部是否有内部上拉/下拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 如图6所示。 没有上拉或下拉电阻。 您的建议似乎表明转换器出现故障、这是由于内部1k 电阻器对电压进行了分压、但如果电路如数据表图#6中所示、会怎么样? 然后、您是否会建议需要转换的系统的输入和输出不是片内的推挽配置? 振荡器表明、尽管3.3V 侧具有良好的 i2c 信号、但1.8V 侧没有 I2C 活动的迹象、只是什么也没有。 我认为芯片没有安装在 PCB 上还是电路未启用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TXB 内没有上拉/下拉电阻器、因此有一个问题是任何会影响信号的外部上拉/下拉。
    3.3V 信号是在哪里测量的? 它是在迹线上还是在器件引脚上? 在器件引脚上或测试点上、测量的是1.8V 电压是在哪里? 对于 TXB0304、OE 应该为高电平以启用 IO 端口、但根据您的声明、您已经尝试了高电平/低电平、但没有输出。 您可以通过在万用表上测量 GND 和其他引脚之间是否存在 GND 二极管来测量导通性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     很抱歉、我没有图6中的上拉或下拉电阻器。 规格。 3.3V 和1.8V 都是在 I/O 线路或布线上测量的、因为要测量的引脚有点小。 因此、对于1.8V、在 A1或 A2 I/O 走线上进行1.8V 测量、可以看到大约为1.8V。 3.3V 在 B1和/或 B2布线上测量、大约为3.3V。 SDA 或 SCL 的 i2c 信号在相应的 B1或 B2上测量、是 Pi 输出的 i2c 主器件、看起来像一个适当的信号、其中数字数据被解码为从 Pi 发送的数字数据。 但是、信号不会传输到 A 端口。

    您的 AXC 系列电源时序链接已断开、电源时序是否复杂?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您指出应用手册上的断开链接。 我更新了修订版 A 的链接

    OE 在没有上拉或下拉电阻器的情况下直接连接到 Vcca 是可以的。 我将假定已安装 R5、R4未安装。
    我看不到此处所示的原理图有任何问题。
    您已提到 A1、A2 / B1、B2的问题。 但是、A3、A4也有同样的无信号问题吗?

    '因此、对于1.8V、在 A1或 A2 I/O 走线上进行1.8V 测量、可以看到大约为1.8V。 3.3V 在 B1和/或 B2布线上测量、大约为3.3V。 "

    您是否在 A 端口上测量1.8V 直流电压、但没有发出数字信号? 我知道、对于 QFN 封装而言、IO 引脚上的高斯振铃可能很困难。 这也可能表示下面的焊接可能会短接至 Vcca 引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CY、
    是否有任何更新? 如果没有、我现在将关闭该主题、您可以回复它、这将再次通知我并打开该帖子。