This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC1T45:是否支持1.2V 至1.8V 范围内的125MHz 时钟信号?

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/746623/sn74axc1t45-is-125mhz-clock-signal-supported-from-1-2v-to-1-8v

器件型号:SN74AXC1T45

大家好、

客户希望将125MHz 时钟信号从1.2V 转换为1.8V、数据表显示"从1.8V 转换为3.3V 时、支持高达500Mbps 的速率"。 我认为125MHz 等于250Mbps。

您能否帮助确认  EVM 是否支持125MHz? 条件是如此

VCCA 为1.2V、VCCB 为1.8V

方向是 A 到 B

3.125MHz 是 A 的输入

我知道数据速率与特定设计有关。   您能否共享 SN74AXC1T45EVM 上测试的范围? 谢谢!

此致、

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、

    由于数据表中不保证此规格、因此我们无法确认是否支持125MHz。
    从图表数据中可以看出、器件在指定 Vcc 范围内支持高达100Mhz 的实例很少。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    了解器件数据表未提及或保证数据速率规格、客户应尝试使用器件并接受性能。 请注意、测量数据速率时的通过标准是信号完整性、波形的电压摆幅超过输出 Vcc 电源的阈值区域、从而保持数据表中保证的 VOH 和 VOH 通常、VOH 高于接收器件的 VIH 电平、VOH 电平低于接收器件的 VIL 电平。 在15pF 电容负载下收集了 char 数据、该电容负载驱动输出端的高阻态负载。