This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G02:提供 NiPdAu 封装

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/746569/sn74lvc1g02-nipdau-package-availability

器件型号:SN74LVC1G02

刚刚询问了 SN74LVC1G02DBVRG4 (NiPdAu 终端)的可用性。

 

我们仅向 SN74LVC1G02DBVR 提供了亚光锡终端-  采用 SOT-23封装的 NiPdAu 器件是否存在任何可用性问题(短期或长期)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carlos:

    否 SOT-23封装不存在可用性问题。