This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC30:2.4V 所需的 VIH

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/746554/cd74hc30-vih-required-for-2-4v

器件型号:CD74HC30

根据数据表、对于 VCC 1.9V、VIH 要求为1.5V。 那么、如果我们提供2.4V 电压、那么该 IC 的最低要求是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jeevitha、

    我们不会描述2.4V 电源的 VIH 特征、因此我没有适合您的值。 但是、输入阈值通常约为1/2 VCC、这可以让您有一个想法。 该阈值会超过 PVT、因此无法保证器件之间的阈值是相同的。