This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G08:SN74AHC1G08输入(A、B)端子施密特触发输入吗?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/745741/sn74ahc1g08-is-sn74ahc1g08-input-a-b-terminal-schmitt-trigger-input

器件型号:SN74AHC1G08

  我的一位客户正在考虑使用 SN74AHC1G08。  他们在 器件数据表第1页的特性部分中找到了"所有输入端的施密特触发操作使电路能够承受较慢的输入上升和下降"。

 这是否意味着器件输入是 schemitt 触发器输入?

但在 器件建议条件表中定义了 Δ t/Δ V (输入转换上升或下降速率)参数。 我认为 参数定义的器件 没有施密特触发输入。  

 哪一项是正确的? 器件输入是否为施密特触发器?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nakai-San、
    否、此器件没有施密特触发输入。

    如您所正确发现的、"施密特 触发操作"仅意味着输入转换速率略慢于典型 CMOS 器件。

    任何具有实数施密特触发输入的器件都将具有电气特性表中定义的阈值(VT+、VT-、deltaVT)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys 您好!

    非常感谢您的回复。 您的回复对客户和我很有帮助。

    此致、
    Kazuya Nakai。