This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP2G17:静态功耗

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/746005/sn74aup2g17-static-power-consumption

器件型号:SN74AUP2G17
主题中讨论的其他器件:SN74AUP1G17

您好!

我想验证*两个*缓冲器组合在一起时,该器件在整个温度范围内的最大电流消耗是否为0.9uA。  我提出的原因是、单缓冲器版本(SN74AUP1G17)被指定为消耗相同的电流。

谢谢、

Narek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Narek、
    是的、电源电流额定值适用于整个器件、整个温度范围内的最大电流为0.9uA。 请注意、该值假设输入为 Vcc 或 GND。