This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 125MHz 时钟电平转换器

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC1T45, SN74AUC1G125, SN74AUC1G126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/745664/125mhz-clock-level-translator

主题中讨论的其他器件:SN74AXC1T45SN74AUC1G125SN74AUC1G126

大家好、

我们有一个 CMOS 3.3V、125MHz 时钟输出、我们需要将其馈入工作电压为2.5V 的 PHY。 请为此建议我们使用电平转换器。 我们需要将3.3V 转换为2.5V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohit、
    我会推荐 SN74AXC1T45。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maier、

    您能否建议我们采用 EN 控制的器件、因为我们的时钟仅是单向的。 我们不需要控制方向。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohit、
    您需要 EN 引脚做什么? 您是否正在尝试将输出强制为低电平或进入高阻抗状态?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Emrys Maier

    是 EN 引脚应输出高阻抗 状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这种情况下、SN74AUC1G125或 SN74AUC1G126将满足您的需求。

    为器件提供2.5V 电源以获得2.5V 输出、输入最高可达3.6V。