This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54LVC08A:MIL-Spec 器件选择

Guru**** 2768165 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54AC00

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/745986/sn54lvc08a-mil-spec-part-selection

器件型号:SN54LVC08A
主题中讨论的其他器件:SN54AC00

对于 mil 规格和防辐射产品、这些器件与普通器件之间有何差异? 是测试级别、封装、是完全不同的器件还是全部三种器件的某种组合? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Todd、
    通常、在所有高可靠性产品类型中、我们的-SP 器件都具有防辐射特性、或通过设计或工艺实现抗辐射特性。 这将使它们不同于商用/汽车或等效的 mil 陶瓷电容器。

    但是、逻辑-SP 系列不一定完全适用于此规则。 它们是在相当一段时间前发布的、大多数没有任何抗辐射加固。 AC 系列有3个器件经过修改、提高了 TID 性能。 这些是-SP 型号中的 SN54AC00、AC02和 AC14。 军用版本没有防辐射改进。

    对于其他逻辑-SP 版本、它们将具有相应的 V 类检查、而军事版本则不会。

    您始终可以搜索器件的辐射报告、以帮助确定辐射谱系。 此视频概述了高可靠性产品以及如何搜索报告(包括辐射报告)。 training.ti.com/how-find-radiation-and-reliability-reports-ticom

    希望这能解答您的问题。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水