This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T234:Ultra Librarian 焊球位置(A1)与数据表第1页(A1)

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/745087/sn74avc4t234-ultra-librarian-ball-position-a1-vs-datasheet-page1-a1

器件型号:SN74AVC4T234

大家好、团队、

  我的客户希望确认"SN74AVC4T234_ZSU_11"的 A1 (焊球)位置

 Ultra 图书管理员 PatternView 与数据表之间的 A1位置不一致。
(请参见下面的图1、2)
SymbolView 与 Datasheet TerminalFunction Table 外观正确。 (请参见下图3、4)
Ultra 图书管理员 PatternVew 可能 错误。
*** BTW,请注意 A1 (Ball)= A4 (Signal), A7 (Ball)= A1 (Signal)***

客户表示 他基于 Ultra Librian 数据制作的 PCB 不能正常工作。

您是否确认并 向 我提供建议?
非常感谢、
matsuro/TIJ CSC

---- 开始快照(图1、2、3、4)
--- Ultra Librarian PatternView:ZSU11文件:SN74AVC4T234_ZSU_11.BXL

数据表 Page1焊球位置;

--- SymbolView:SN74AVC4T234_ZSU_11文件:SN74AVC4T234_ZSU_11.BXL

数据表第2页信号与焊球间的关系

---- 结束

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我查看了之前版本的数据表、以查看标记是否有错误、但这似乎是正确的布局。 我们没有其他客户抱怨数据表中的引脚分配不正确。 我没有超库管理员、但我猜是该工具中的数据肯定是错误的。

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karen、

      非常感谢您的关注。

      我了解数据表是正确的。
    同时、对于 Ultra Librarian 数据的校正、
    我希望 团队 从 HP 撤回"SN74AVC4T234_ZSU_11.BXel"
    这样客户就不会使用错误的数据。

    此致、
    matsuro/TIJ CSC