This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G34:如果 GND 悬空、SN74LVC2G34将输出什么

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/744154/sn74lvc2g34-what-will-sn74lvc2g34-output-if-gnd-floating

器件型号:SN74LVC2G34

大家好、

我们有一个电路需要一个缓冲器来驱动 MOS Q1以断开 GND1和 GND2、如下所示。

我的问题是 、如果 SN74LVC2G34 的 GND 在 Q1关闭后浮动、它将输出什么? 是否会损坏 SN74LVC2G34? 或者 SN74LVC2G34的输出失控?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mingmo、您好!

    接地应始终是任何系统中第一个连接的部件,最后一个是断开连接的部件--我们不保证在操作期间接地引脚未正确连接时器件能够正常工作。

    下面是另一篇 E2E 文章、有人悬空了 LVC 器件的接地连接: e2e.ti.com/.../657273

    当驱动为低电平时、器件很可能运行不正常。 正如在 POST 中提到的、由于接地是浮动的、所以低电平可能会高于0V。 对于器件的损坏或行为不作保证。

    谢谢!
    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karan、
    感谢您的回答。