This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:关于 SN74LVC244A 的高阻抗输出状态

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCH244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/745669/sn74lvc244a-about-high-impedance-output-status-of-sn74lvc244a

器件型号:SN74LVC244A
主题中讨论的其他器件:SN74LVCH244A

大家好、 在大型产品 PCBA 中、我们在使用 SN74LVC244APW 替代 SN74LVC244ADB 时发现了一些错误(我们在两个封装中都使用了一个兼容的 PCB 焊盘)。

我们进行故障排除、发现有一个硬件设计缺陷、即输出没有下拉电阻器、因此当/EN 为高电压电平时 、输出对噪声敏感。

但我们发现、如果我们将 SN74LVC244APW 改回 SN74LVC244ADB、就可以了。

我们想问:

SN74LVC244APW 和 SN74LVC244ADB 是否具有不同的芯片裸片? 还是批量生产? 会导致两者之间的差异。

2.如果有任何引脚对引脚封装芯片可替代 SN74LVC244、当/EN 为高电压电平时、SN74LVC244没有高阻抗输出(例如总线保持)特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、SN74LVC244APW 和 SN74LVC244ADB 是不同的。 SN74LVC244APW 采用 PW 封装、而 SN74LVC244ADB 采用 DB 封装类型。 您可以在数据表中找到这两个封装图。

    2.我相信您要寻找的器件是 SN74LVCH244A、其中 H 表示总线保持功能。 下面是总线保持电路过视图的应用手册: www.ti.com/.../scla015b.pdf

    谢谢!
    卡兰