This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC32T245:SN74AVC32T245的差分信号#39;s 与 SN74AVC32T245的差分信号49W 放大器;2CJ

Guru**** 1183640 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC32T245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/744503/sn74avc32t245-what-s-the-differnet-from-sn74avc32t245-49w-2cj

器件型号:SN74AVC32T245

你(们)好

我有一个问题、我们认为 SN74AVC32T245有两种类型、可能存在操作或引脚分配似乎是不同的。

您能告诉我它们之间的不同之处吗?

在哪里可以找到该规格? 因为我在规格中找不到"49W""ALEL""2CJ"或"A02S"这两个关键字。

谢谢你


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    验证后,它是差分网。
    您能告诉我它们之间的不同之处吗?

    在哪里可以找到该规格? 因为我在规格中找不到"49W""ALEL""2CJ"或"A02S"这两个关键字。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SN74AVC32T245只有3个可能的器件型号可供订购。 如果它们是 ZKE 或 GKE 封装、它们之间的区别将是它们的制造(封装和组装地点)。 引脚分配或功能没有区别。 您查找的顶部标记字母是指制造日期和组装地点。 数据表保证了器件规格。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "WY245"表示这些是 SN74AVC32T245器件。 它们在电气上是相同的器件。

    其他标记是批次追踪代码、可帮助识别器件的来源。 TI 在全球制造器件、有时必须跟踪器件的来源。 这些器件是从何处采购的? 很少有器件被仿冒的情况、但通常只有通过第三方经销商而非主要经销商订购时才会发生这种情况。

    您能告诉我您看到了什么不同吗? 您的测试条件是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这是 DIR 引脚的问题。

    当我使用49W 电平位移时,DIR 悬空,但电路板电流看起来不错。

    当我使用2CJ 电平位移时、DIR 悬空、电路板具有高电流。

    49W 有三个板,看起来都可以。(第三个板是2CJ,但在更改了49W 后,工作正常。)

    DIR 引脚在2CJ 和49W 之间有不同?(内部拉高或拉低?)

    如果不是、我认为幸运的是、当49W 的 DIR 浮动时、三个板方向就是我所需要的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    浮动的原因是、我的板有两个部分、另一个部分非常昂贵、因此我将其分离测试。
    导致 dir 引脚悬空的情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMOS 输入绝不应悬空。 如果您的情况可能是这样、最好在这些输入端添加一个大的下拉电阻器(工作时为100k Ω)、以防止这种情况发生。