This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T126:输出使能电压限制

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/745718/sn74lv1t126-outpu-enable-voltage-limit

器件型号:SN74LV1T126

您好!

 我的客户询问以下问题;

通常、数据表中指示 OE 必须<=Vcc、这是因为 ESD 保护跳线连接到 Vcc。

 是否可以在 OE 上施加高于 Vcc 的电压、该器件的最大电压是多少?

 在应用中、情况将是:

1 -输入= 5V-4.4V;VCC = 4.2V-2.5V、OE = 5V-4.4V (与输入相同)。 如果和 ESD 质子的位置高于 OE >VCC、则可能导致短路。

2输入= 4.2V-2.5V;VCC=5V-4.4V、OE=5V-4.4V (与 VCC 相同)。   如果和 ESD 质子到位、则我们  不会 遇到问题。

您能提供帮助吗、因为数据表中的内容不是很清楚?

但斯克提前

塞尔吉奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergio、

    SN74LV1T126的输入电压可高于 Vcc。 此处说明:

    请注意,输出电压有 Vcc 的限制--它不能超过 Vcc。

    输入电压没有相同的限制。 无论 Vcc 是多少、它都可以高达5.5V。

    有关此主题的常见问题解答、请访问: