This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC573A-Q1:SN74HC573A-Q1的 ESD 等级

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC573A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/745653/sn74hc573a-q1-esd-level-of-sn74hc573a-q1

器件型号:SN74HC573A-Q1

大家好、

请帮助您检查 SN74HC573A-Q1的 ESD 等级?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frery、
    SN74HC573A-Q1的额定电压为250V (CDM)、200V (mm)和2kV (HBM)