This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:SN74AVC4T774 VCCA=VCCB 应用

Guru**** 2770495 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/745118/sn74avc4t774-sn74avc4t774-vcca-vccb-application

器件型号:SN74AVC4T774

您好、先生、

我们的客户想知道 SN74AVC4T774 VCCA=VCCB=3.3V 是否存在任何风险?

或压降范围?

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    这样做没有风险。 正如您在数据表中看到的、当 Vcca 和 Vccb 为3.3V 时、开关特性是规格要求。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    非常感谢。

    Huog